Registrador
Un objeto de registrador registra los datos y los almacena en una base de datos.
Estos tipos de registradores están disponibles:
- Registrador de datos. Valores de muestra de una o varias variables a intervalos de tiempo regulares o a demanda.
- Registrador de eventos. Registra las propiedades de uno o varios tipos de eventos generados por:
- Un nodo específico o sus nodos secundarios
- Cualquier nodo del proyecto
Entregue su opinión