Editar un registrador de datos
Edite un registrador de datos existente.
Requisitos previos
Puede elegir entre:
- Para editar un registrador de datos
- En la barra de herramientas, seleccioneAbrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar un registrador de datos.
- Seleccione el registrador de datos que desee editar.
- Si es necesario, edite elNombredel registrador y las propiedades.
- SeleccioneSiguiente.
- Si no hay ninguna base de datos para el registrador, cree una base de datos:CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una base de datos existente y seleccionarDuplicar. La duplicación de una base de datos es útil si desea crear una base de datos a partir de una base de datos existente.
- SeleccioneNueva base de datosy rellene:
- Nombre. Nombre de la base de datos.
- Tipo. Puede serConexión incrustadauODBC.
- SeleccioneSiguiente.
- Establezca las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Seleccione la base de datos para almacenar los datos del registrador y elijaSiguiente.
- Seleccione las variables que desee registrar y seleccioneSiguiente.CONSEJO: Para encontrar variables, utilice el campo de búsqueda.
- SeleccioneSalir.
- (Opcional) Establecer un intervalo de banda muerta.
- (Opcional) Almacenar códigos de operación de lectura.
Entregue su opinión