Agregar un registrador de eventos
Configure un registrador de eventos para mostrar los valores almacenados en una tabla.
Requisitos previos
Cree un almacén de datos para el registrador de eventos. Consulte Crear una base de datos incrustada o Crear una base de datos ODBC.
- Para agregar un registrador de eventos
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enRegistradoresy seleccione .
- Para almacenar las traducciones de las cadenas localizadas en los datos de tipo de base de datos 1, introduzca enConfiguraciones regionaleslos ID de las configuraciones regionales.Para obtener más información, consulte Sesiones y configuraciones regionales.Por ejemplo, escribaen-US.
- Para agregar una configuración de eventos y registrar eventos de interés:
- EnPropiedades, junto aConfiguraciones de eventos, seleccione .
- EnConfiguraciónDeEvento, establezca el#Origen del evento.OrigenValorOrigen del eventoValorEscuchar subárbolCualquier objeto de proyecto:(sin valor)VerdaderoUn nodo/objeto y todos sus objetos secundarios:Vínculo dinámico (nodo/objeto primario)VerdaderoUn objeto de proyecto específico:Vínculo dinámico (objeto específico)Falso
- EnTipo de evento, seleccione el tipo de evento de interés.CONSEJO: Considere la posibilidad de crear un registrador de eventos dedicado para los tipos de eventos de auditoría.
- En el panel central, seleccione las variables que desee registrar y elijaAplicar.IMPORTANTE:Al seleccionar una variable para registrar, se establece automáticamente un vínculo dinámico enCampos de evento para registrar. El vínculo dinámico apunta al argumento de evento correspondiente seleccionado automáticamente. Si el argumento de evento no representa los datos de interés, seleccione un atributo diferente en el cuadro de diálogoVínculo dinámico.Puede combinar varios argumentos de evento mediante vínculos dinámicos o convertidores (por ejemplo, un formateador de cadenas).
- Para registrar solo los eventos generados por interacciones del usuario con la aplicación, establezcaSesiones no interactivas excluidascomoVerdadero.
- EnBase de datos, seleccione la base de datos para almacenar las propiedades seleccionadas.
Entregue su opinión