Ver referencias de nodos

Consulte las referencias para mostrar todos los objetos del modelo de información que hacen referencia a un nodo.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el nodo o elemento y, a continuación, seleccione
    Mostrar referencias
    .
  2. En
    Referencias de (nombre)
    , seleccione una ubicación y, a continuación, seleccione
    Ir a...
FactoryTalk Optix Studio
se desplaza a la instancia del tipo. Los objetos a los que se hace referencia en un NetLogic no se muestran.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.