Quitar la unidad de medida de una variable

Quite la unidad de medida de una variable para que no siga apareciendo el valor de dicha variable en esa unidad de medida.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione una variable.
  2. En
    Propiedades
    , seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
  3. Seleccione
    <Ninguno>
    y elija
    Seleccionar
    .
La unidad de medida se quita de la variable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.