Informes
Utilice un objeto
Informes
para diseñar y generar informes PDF. Los informes pueden incluir datos extraídos de FTOptixApplication
y de bases de datos.Genere informes desde:
- Aplicación FactoryTalk Optixpara incluir datos de procesos y datos estadísticos
- Una base de datos para incluir los datos registrados por un registrador de eventos
Crear un informe mediante la adición de un Objeto Informes al proyecto.
Aplicar una hoja de estilo a un informe para personalizar el aspecto del informe. Visualizar información en un pie de página de informe para, por ejemplo, identificar el informe, el número de página u otra información pertinente.
Para detectar aplicaciones de ejemplo o un informe, complete el Tutorial de informes.
Entregue su opinión