Configurar la asignación de sistemas de medición

Utilice las unidades de ingeniería preferidas en los sistemas de unidades asociados a las configuraciones regionales del proyecto. Asigne unidades personalizadas en estos sistemas: Sistema internacional de unidades, Sistema de unidades de medida de Estados Unidos, Sistema de unidades imperiales.
CONSEJO: La configuración regional de sesión determina el sistema de medida de los datos mostrados. Por ejemplo, una sesión con la configuración regional en-US muestra las temperaturas en grados Fahrenheit.
Requisitos previos
(Opcional) Defina unidades de ingeniería personalizadas. Consulte Crear un diccionario de unidades de ingeniería.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo raíz del proyecto.
    CONSEJO: El nodo raíz que se encuentra en la parte superior de la
    Vista del proyecto
    tiene el mismo nombre que su proyecto.
  2. En
    Propiedades
    , junto a
    Asignación de sistemas de medición
    , seleccione
    Editor
    Editar con el editor del sistema de medición
    .
  3. Para agregar una fila de asignación de sistemas de medición, seleccione
    Add
    .
  4. Para editar una fila de asignación de sistemas de medición, pase el cursor por encima de una celda, seleccione la flecha del menú desplegable y elija un valor.
    Desde
    indica la cantidad de entrada del interés o el valor del sensor que se va a convertir. Las unidades de medida seleccionadas se convertirán a la cantidad equivalente para las diferentes configuraciones regionales en estas columnas:
    • Sistema internacional de unidades
    • Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
    • Sistema de unidades imperiales
  5. (Opcional) Para eliminar una fila de asignación de sistemas de medición, seleccione una celda en la fila de asignación de sistemas de medición y elija
    Eliminar
    .
Ejemplo: Asignación de sistemas de medición
De
Sistema internacional de unidades
Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
Sistema de unidades imperiales
Volumen: litro [l]
litro [l]
quart (US) [cuarto de galón (US)]
quart (UK) [cuarto de galón (UK)]
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.