Configurar unidades de medida no estándar

Puede configurar unidades de medida no estándar en el
Diccionario de unidades de ingeniería
. Mediante unidades de medida no estándar puede, por ejemplo, expresar el número de piezas producidas en una hora en pulsaciones por minuto.
Las unidades de medida no estándar tienen propiedades específicas.
Pendiente
es el coeficiente de conversión para convertir el valor de unidad estándar en la unidad no estándar.
Intersección
es el valor que se va a añadir a la unidad de medida a la que se hace referencia. La conversión se realiza mediante la expresión lineal
Y = M x + Q
, donde
X
es el valor de entrada,
M
es la pendiente y
Q
es la intersección que calcula el resultado de salida
Y
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    .
  2. Seleccione
    Nuevo
    Todo
    Unidad de ingeniería
    .
  3. Seleccione
    Diccionario de unidades de ingeniería
    .
  4. Haga doble clic en el nuevo diccionario.
  5. En la barra de título de
    MeasurementSystemMap
    que se abre en el centro de la pantalla, seleccione
    Add
    .
    Aparece una nueva fila en la tabla de asignación.
  6. En la columna
    Dimensión física
    , seleccione la cantidad de referencia de la unidad de medida no estándar.
    Por ejemplo, para pulsaciones por minuto, seleccione
    Frecuencia
    Hercios
    .
  7. En la columna
    Nombre para mostrar
    , escriba el nombre de la unidad de medida.
  8. En la columna
    Descripción
    , escriba una descripción de la unidad de medida.
    CONSEJO:
    Nombre
    y
    Descripción
    son traducibles a través del objeto
    LocalizationDictionary
    .
  9. En la columna
    Pendiente
    , especifique el coeficiente de conversión para el valor de unidad estándar.
    Por ejemplo, introduzca
    60
    para calcular las pulsaciones por minuto.
  10. En la columna
    Intersección
    , introduzca el valor que se va a agregar a la unidad de medida a la que se hace referencia.
    Por ejemplo, escriba
    0
    .
La unidad de medida resultante aparece en la columna
Resultado
.
CONSEJO:
Un ejemplo de unidad de medida no estándar que exprese 1 Hz = 60 pulsaciones por minuto, puede contener estas propiedades configuradas:
  • Cantidad física
    . Frecuencia.
  • Nombre para mostrar
    . BPM.
  • Pendiente
    . 60.
  • Intersección
    . 0.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.