Cambiar el idioma de la interfaz

Cambie el idioma de la interfaz para mostrar un idioma diferente a lo largo de la aplicación
FactoryTalk Optix Studio
en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución.
  • Para cambiar el idioma de la interfaz, realice una de las siguientes opciones:
    • En
      Vista del proyecto
      , seleccione el nodo del proyecto y, a continuación, en
      Propiedades
      , expanda
      Localización
      y en
      Configuraciones regionales
      , elija el idioma.
    • Seleccione
      Opciones de FactoryTalk Optix Studio
      y, a continuación, en
      Idioma y configuración regional
      , seleccione el idioma.  
    • Haga que se conecte otro usuario con un idioma de configuración regional diferente asociado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.