Cambiar el nombre de un grupo

Cambie el nombre de un grupo para cambiar el nombre del grupo al que están asignados los usuarios. Puede cambiar el nombre de un grupo a la vez.
Cambie el nombre de un grupo desde la página del panel de control o desde
Vista del proyecto
.
  1. Puede elegir entre:
    • Seleccione
      Abrir página de panel
      y, a continuación, seleccione
      Administrar usuarios y grupos
      .
    • En
      Vista del proyecto
      , expanda
      Seguridad
      y
      Grupos
      .
  2. En
    Grupos
    , haga clic con el botón derecho en el grupo para cambiarle el nombre.
  3. Seleccione
    Cambiar nombre
    y escriba un nuevo nombre para el grupo.
    CONSEJO: Para cambiar el nombre de un grupo desde
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el grupo, seleccione
    Cambiar de nombre
    y, a continuación, escriba el nuevo nombre.
El nombre del grupo se cambia en la página del panel de control y en
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.