Agregar un rol
Los roles determinan las responsabilidades de los usuarios de un sistema. Por ejemplo, un sistema puede tener roles de ingeniería y de supervisión.
- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En la página del panel de control, enRoles, seleccioneAñadir.
- EnAgregar rol, enNombre, escriba el nombre del rol.
- (Opcional) Si se crean usuarios, enAsignar usuarios al rol, seleccione los usuarios que desea asignar al rol.
- (Opcional) Si se crean grupos, enAsignar grupos al rol, seleccione los grupos que desea asignar al rol.
- SeleccioneAgregar.CONSEJO: Para crear roles en laVista del proyecto, enSeguridad, haga clic con el botón derecho enRolesy, a continuación, seleccione .
El nuevo rol aparece en la página del panel de control y en la
Vista del proyecto
.Entregue su opinión