Agregar un usuario

Agregue usuarios a
Vista del proyecto
o a
Administrar usuarios y grupos
. Para gestionar los usuarios existentes, agréguelos a grupos y roles, y otórgueles permisos de usuario.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    , y seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En
    Usuarios
    , seleccione
    Agregar
    .
    CONSEJO: Para agregar usuarios en
    Vista del proyecto
    , en
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Usuarios
    . Haga clic con el botón derecho del ratón en
    Seguridad
    y seleccione
    Nuevo
    Carpeta
    para agregar una carpeta para usuarios.
  3. En
    Agregar usuario
    configure las propiedades del usuario:
    • Nombre
      . Nombre del usuario.
    • Contraseña
      . Contraseña que el usuario debe proporcionar para iniciar sesión en la aplicación.
    • Configuración regional
      . Configuración regional del usuario.
    • Idiomas
      . Idioma configurado del usuario.
    • Sistema de medición
      . Sistema de medición utilizado para mostrar los datos al usuario:
      • Sistema internacional de unidades
      • Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
      • Sistema de unidades imperiales
    • Dominio
      . Identifica la cuenta de usuario local de
      Windows®
      de cualquier cuenta de usuario vinculada a un dominio.
      CONSEJO: Para configurar las propiedades para un usuario desde
      Vista del proyecto
      , seleccione el usuario y, a continuación, cambie las propiedades en
      Propiedades
      .
  4. (Opcional) Si se crean grupos, en
    Asignar usuario a grupos
    , seleccione los grupos que desea asignar al usuario.
  5. (Opcional) Si se crean roles, en
    Asignar roles a usuario
    , seleccione los roles que asignará al usuario.
  6. Seleccione
    Agregar
    .
    En
    Usuarios
    , aparecen los grupos y roles asignados al usuario. En
    Grupos
    , el usuario aparece debajo de los grupos seleccionados. En
    Roles
    , el usuario aparece debajo de los roles seleccionados.
El usuario aparece en
Usuarios
en la página del panel y en
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.