Agregar control de versiones a un proyecto existente

Agregue el control de versiones a un proyecto existente que no tenga ningún control de versión activo o a un repositorio remoto que utilice un proveedor de control de versiones compatible. Los proyectos sin control de versiones no muestran iconos para confirmar, insertar o extraer los cambios ni para generar el historial de versiones. Puede generar versiones de proyectos de forma externa con herramientas proporcionadas por un proveedor de control de versiones.
Requisitos previos
  1. Para agregar el control de versiones a un proyecto existente
  2. Con el proyecto abierto, en la barra de herramientas principal, seleccione la flecha del menú desplegable detrás de
    Guardar
    y, a continuación, seleccione
    Guardar como
    .
  3. En
    Guardar proyecto como
    , escriba:
    • Nombre
      . El nombre del proyecto. Use el mismo nombre que el repositorio remoto.
    • Ubicación
      . La carpeta que contiene el proyecto.
    • Usar control de versiones
      . Seleccione esta opción para agregar el control de versión al proyecto.
      CONSEJO:
      Si el proyecto ya tiene el control de versiones y ya se ha seleccionado
      Usar control de versiones
      ,
      FactoryTalk Optix
      crea un nuevo repositorio local para el proyecto sin ningún historial de confirmación anterior.
  4. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.