Crear un repositorio remoto para un proyecto
Cree un repositorio remoto para habilitar la colaboración de varios usuarios en un proyecto.
- Cree un repositorio remoto vacío con las herramientas proporcionadas por el proveedor de control de versiones que sea compatible.IMPORTANTE: El repositorio remoto no puede contener ningún archivo, incluyendo los archivosREADME,.gitignoreyLICENSE.
- Cree un proyecto inicial con el mismo nombre que el repositorio. Consulte Crear un proyecto desde un repositorio remoto.IMPORTANTE: Los nombres del proyecto y del repositorio deben coincidir, incluido el uso de mayúsculas.Para proyectos GitLab, asegúrese de que el nombre del proyectoFactoryTalk Optix, el nombre del proyecto GitLab y la slug de proyecto GitLab coincidan, incluidas las letras mayúsculas y minúsculas.
Entregue su opinión