LogicObject.GetPanelLoader(string)

Devuelve un objeto C#
PanelLoader
que corresponde al objeto de
Dynamic panel
indicado en el argumento.
CONSEJO: La API utiliza el alias que genera automáticamente el Motor de presentación en tiempo de ejecución para el panel. Consulte Alias.
PanelLoader GetPanelLoader(string
panelLoaderName
);

Argumentos

panelLoaderName
(string)
BrowseName
del objeto de
Dynamic panel
.

Retornos

PanelLoader
Un objeto C# que corresponde al objeto del
Dynamic panel
.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C# que corresponde al objeto
PanelLoader1
, en el que desea crear un objeto
Motor
.
var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.