Administrar traducciones

Utilice las API de C# para leer o escribir las cadenas traducidas dentro de los objetos
LocalizationDictionary
.
La clase estática
InformationModel
suministra las API.

Clase
LocalizedText

Cada API tiene una instancia de la clase C#
LocalizedText
entre sus propios argumentos, que identifica una clave/línea o una cadena específica traducidas en un
LocalizationDictionary
. Contiene las siguientes propiedades:
NamespaceIndex
(int)
Identificador del espacio de nombres del proyecto al que pertenece
LocalizationDictionary
.
CONSEJO: Si
LocalizationDictionary
se encuentra en el mismo proyecto NetLogic, no es necesario que especifique
NamespaceIndex
en la construcción de
LocalizedText
.
TextId
(string)
Una clave con la que se pueden asociar las traducciones de una cadena.
LocaleId
(string)
Un ID de configuración regional. Por ejemplo:
en-US
.
Text
(string)
Una cadena traducida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.