Ordenar nodos del proyecto
Puede utilizar C# para ordenar los nodos en el nodo primario a través de los métodos
MoveUp()
y MoveDown()
.Métodos
Puede invocar estos métodos en un nodo:
- MoveUp()
- Mueve el nodo una posición hacia arriba con respecto a los nodos hermanos dentro del nodo primario.La invocación del métodoMoveUp()en el primer nodo dentro del nodo primario no tiene ningún efecto.
- MoveDown()
- Mueve el nodo una posición hacia abajo con respecto a los nodos hermanos dentro del nodo primario.La invocación del métodoMoveDown()en el último nodo dentro del nodo primario no tiene ningún efecto.
Consideraciones sobre objetos gráficos
Si ordena objetos gráficos con los métodos
MoveUp()
y MoveDown()
:- Los métodos solo tienen efecto si se invocan en un objeto gráfico dentro de un tipo (por ejemplo,Panel (type)).
- Para ver el efecto de la función en el gráfico, vuelva a cargar la página manualmente.
Entregue su opinión