Suscribir métodos a eventos
Cuando un objeto genera un evento, los datos del evento se muestran mediante un método de controlador de eventos del delegado correspondiente.
Puede suscribir métodos a los siguientes eventos:
- Cambio de valor de una variable.
- Todos los eventos generados por un objeto.
- Un evento generado por un objeto.
Para administrar suscripciones:
Entregue su opinión