Configurar opciones
Configuración global específica del software
FactoryTalk Optix Studio
.La configuración global incluye el idioma que se muestra en la interfaz de usuario, la activación de los mensajes de registro, la activación de las funciones que se encuentra en desarrollo, el editor de código predeterminado de cualquier código NetLogic C#, la unidad de medición para longitudes físicas y configuraciones de control de versiones.
- En la barra de título deFactoryTalk Optix, seleccione la flecha desplegable después deOpciones de FactoryTalk Optix StudioOpciones de FactoryTalk Optix Studio.
- EnOpciones de FactoryTalk Optix Studio, seleccioneOptix Studioy rellene:
- Idioma y configuración regional. Seleccione el idioma de la interfaz de usuario.
- Nuevo idioma de denominación de objetos. Seleccione el idioma utilizado para mostrar los nombres de los objetos en la información sobre herramientas de los nuevos objetos gráficos. SeleccioneInglés (Estados Unidos)oEl mismo idioma que el IDE.CONSEJO:Puede utilizar caracteres especiales y diacríticos específicos de los idiomas admitidos en los nombres y las propiedades de los objetos.Si utiliza caracteres especiales en componentes visibles en tiempo de ejecución, asegúrese de que los dispositivos cliente incluyan una fuente compatible con estos caracteres especiales. Consulte Importar fuentes.
- Modo avanzado. Activa los mensajes de registro avanzados que se muestran en el panelSalida. La selección delModo avanzadoy el reinicio deFactoryTalk Optixpermite crear un proyectoEn blancosin contenido predeterminado en la página de inicio.
- Mostrar resúmenes de funciones. Active las funciones deFactoryTalk Optix Studioque se encuentran en desarrollo y pueden crear inestabilidad en los proyectos.
- Editor de código preferido. Establezca el editor de código predeterminado para cualquier código NetLogic C#.
- Unidad de longitud física preferida. Establezca la unidad predeterminada de medición para las longitudes físicas.
- Nivel de registro de FTOptix Studio. Establezca el nivel de registro máximo que se mostrará en los archivos de registro de datos y en el panelSalida:
- Error. Mensajes de error.
- Advertencia. Mensajes de advertencia.
- Información. Mensajes de información.
- Detallado 1. Mensaje detallado de primer nivel para la resolución de problemas.
- Detallado 2. Mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas.
- Estilo de fuente. Establezca el estilo de fuente de la interfaz de usuario solo en la versión de escritorio deFactoryTalk Optix. Acepte la familia de fuentes predeterminadaRobotoo seleccioneSistemapara utilizar la fuente predeterminada del sistema operativo.
- Advertencias de seguridad. Active esta casilla para que vuelvan a aparecer las advertencias de C# sobre la ejecución de referencias de seguridad críticas si anteriormente ha seleccionadoNo mostrar esta advertencia de nuevoal ver el mensaje.
- SeleccioneControl de versionesy, enConfiguración del usuario de control de versiones, rellene:
- Nombre de usuario. El nombre de usuario de la cuenta de usuario que ha iniciado sesión cuando se almacena un proyecto en un repositorio de control de versión.
- Correo electrónico de usuario. La dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario registrada cuando un proyecto se almacena en un repositorio de control de versión.
- EnProveedores de control de versiones e ID, enSeleccionar un proveedor, seleccione el proveedor que usará y elijaAgregar identidad. Después de iniciar sesión con sus credenciales, el proveedor seleccionado aparece enInicio de sesión de identidad del proveedorcon el nombre de usuario del usuario que ha iniciado sesión.
- SeleccioneGuardar.
Entregue su opinión