Crear variables

Cree variables que definan una alarma de motor, temperatura e ingredientes individuales.
CONSEJO: En lugar de crear variables manualmente, puede importar variables del controlador en modo fuera de línea. Consulte Importar variables del controlador.
  1. En
    Vista del proyecto
    , cree dos variables haciendo clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccionando
    Nuevo
    Variable
    .
  2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
    Edit
    y escriba:
    • Ingredient01
    • Ingredient02
    • Ingredient03
    • Motor1Alarm
    • Temperature
  3. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Motor1Alarm
    .
  4. En
    Propiedades
    , seleccione
    Int32
    y seleccione
    Boolean
    .
    El tipo de valor de la variable cambia a booleano. Se necesita para la alarma digital que se configure más adelante.
Tome nota de la ubicación de las variables.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.