Configurar la ventana principal
La ventana principal contiene todos los elementos gráficos que se muestran en tiempo de diseño en
FactoryTalk Optix Studio
y en tiempo de ejecución en su Aplicación FactoryTalk Optix
.- EnVista del proyecto, expandaUIy haga doble clic enMainWindow (type).El área de la ventana principal se muestra en el editor. La ventana principal no contiene ningún elemento gráfico.
- EnPropiedades, establezcaAnchoen1080yAlturaen600.Las dimensiones iniciales de la ventana principal ahora son1080 x 600. En tiempo de ejecución, puede cambiar el tamaño de la ventana principal en cualquier momento. Para obtener más información sobre el tamaño, consulte Convenciones de tamaño.CONSEJO: Para que la aplicación se ajuste a la resolución de pantalla, puede establecer diferentes valores enAnchoyAltura. De manera alternativa, puede establecerPantalla completacomoTruepero es más fácil desarrollar y previsualizar las aplicaciones con la configuración predeterminadaFalso.
- (Opcional) Si desea que la ventana de su aplicación flote por encima de otras ventanas, establezcaSiempre en la parte superiorenTrue.
- (opcional) EstablezcaLeyendapara proporcionar un título personalizado para la ventana de su aplicación.Por ejemplo, establezcaLeyendacomoQuick start applicationpara reemplazar el título de ventana predeterminada.
Entregue su opinión