Crear objetos a partir de un archivo CSV

Crear objetos a partir de un archivo CSV

Utilice un script de tiempo de diseño para crear objetos en el proyecto basado en un archivo
CSV
.
Requisitos previos
  • Obtenga o prepare un archivo
    CSV
    que contenga información sobre los objetos que desea importar en el proyecto.
    CONSEJO: El archivo
    CSV
    es parte del proyecto de muestra. También puede descargar el archivo
    CSV
    de forma individual desde: alarms.csv
  1. Crear objetos a partir de un archivo CSV
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    AlarmImporter
    .
  3. En
    Propiedades
    , junto a
    AbsoluteResourceUri
    , seleccione
    Examinar
    .
  4. Seleccione un archivo
    CSV
    que contenga información sobre los objetos.
    Seleccione
    alarms.csv
  5. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    AlarmImporter
    y seleccione
    Ejecutar ImportAlarms
    .
  • Las variables se importan a la carpeta
    Modelo
    .
  • Las alarmas se importan en la carpeta
    Alarmas
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.