Las pruebas de final de línea en la industria automotriz se enfrenta a un desafío continuo por adaptar las rutinas a una gama más amplia de diversidad de modelos, opciones y funcionalidades. Como resultado, a menudo se exigen pruebas personalizadas para cada variante, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan errores humanos y se ralentice la producción. Con las pruebas de final de línea totalmente automatizadas que combinan las capacidades del IIoT, clientes ligeros e inteligencia artificial, puede entregar resultados más rápidos y coherentes, con menos errores humanos y mayor rentabilidad.
Reduzca los costos con las pruebas automatizadas de final de línea
Asegúrese un rápido retorno de la inversión y un ahorro de costos a largo plazo
Las pruebas automatizadas de final de línea no solo reducen el tiempo y los costos de mano de obra a través de todo el proceso, sino que también permiten enfocar las pruebas manuales donde más se necesiten. Como resultado, puede aumentar la coherencia y la calidad de todas sus pruebas y a la vez reducir los costos de mano de obra:
- Aumente la precisión y la velocidad con robots colaborativos
- Asegure una baja tasa de fallos y ejecute pruebas las 24 horas del día con sistemas de visión inteligente
- Ofrezca resultados más coherentes en todo el mundo con estaciones de prueba de EOL sin operador
Mejore la productividad mediante la realidad aumentada y la analítica de IIoT
Apruebe más productos en la primera pasada y prediga los problemas antes de que se presenten
Sin un control completo sobre el proceso de ensamblaje, a menudo pueden ocurrir fallos en piezas ya ensambladas. Al conectar cada estación a una red común a través de la Internet industrial de las cosas (IIoT), puede acceder a datos en tiempo real y al aprendizaje automático para ayudar a prevenir los problemas antes de que se presenten. Además, con la realidad aumentada (AR) Vuforia de InnovationSuite™, los operadores pueden usar instrucciones de trabajo digitalizadas y datos de desempeño en tiempo real para mejorar las tasas de aprobación en la primera pasada y la eficiencia del reprocesamiento.
- Mayor conectividad con InnovationSuite
- Mantenimiento predictivo
- Guía de reprocesamiento para el operador
Reduzca el tiempo improductivo con el software de cliente ligero ThinManager
Reduzca el tiempo improductivo con ThinManager Ponga en funcionamiento el equipo con mayor rapidez, con menores costos y mayor confiabilidad
Las pruebas de final de línea a menudo pueden actuar como un cuello de botella en la producción, cuando los equipos fallan y los operadores enfrentan dificultades para reiniciar los procesos necesarios. Con las capacidades plug-and-play del cliente ligero ThinManager, puede reiniciar sus pruebas más rápido, lo que le asegura un menor tiempo improductivo y un aumento de la productividad.
- Mejore la confiabilidad de los equipos
- Aumente la seguridad de la IT
- Anticípese a los problemas con el mantenimiento predictivo
- Herramientas y asistencia técnica globales para mantener las máquinas en funcionamiento
Aumente la calidad con la inteligencia artificial
Mejore los resultados de las pruebas de final de línea con una toma de decisiones imparcial
A medida que siguen aumentando las exigencias de calidad de los propietarios de las marcas, nunca ha sido tan difícil mantener estas estrictas normas con las crecientes variaciones en los requisitos de producción. Nuestras soluciones de inteligencia artificial se pueden integrar en las pruebas de final de línea de asientos, puertas, cabinas y muchos otros componentes de automóviles, lo que ayuda a reducir los errores humanos y a aumentar la calidad mediante pruebas basadas únicamente en datos.
- Procesamiento inteligente de imágenes
- Algoritmos de autoaprendizaje
- Vaporización inteligente
- Detección de anomalías
Recomendado para usted