Avant tout, intéressez-vous aux exigences fonctionnelles du MES
Comment s’engager sur la voie de la mise en place d’un MES au bon moment ? Le plus souvent, les clients avec lesquels nous travaillons demandent un devis pour le MES, et fournissent un document soulignant leurs attentes. Bien qu’extrêmement utiles, ces documents procurent rarement la spécificité dont nous – ou n’importe quel fournisseur de MES – avons besoin pour recommander la solution économique la plus adaptée.
Pour accompagner les clients sur la voie du succès, nous conseillons de donner des réponses explicites aux questions opérationnelles, comme :
- Comment comptez-vous exécuter la création des commandes de production ?
- Comment allez-vous déterminer ce qui relève du système de gestion du cycle de vie du produit (PLM) et ce qui relève du MES ?
- Que signifie pour vous « gestion de la qualité », et comment l’appliquerez-vous ?
- Quelle est votre méthode de déploiement préférée : cloud, sur site ou hybride ?
Nous nous sommes aperçus que l’une des meilleures manières de réunir des informations de ce type était de mettre en place un atelier sur les caractéristiques des exigences fonctionnelles (FRS). Plus cet atelier a lieu tôt, et plus les exigences MES, IoT et réseau et d’infrastructure sont définies tôt, mieux cela vaut.
Conséquences sur les cycles d’approvisionnement
Nous savons tous qu’une mise en service dans les temps d’une giga-usine dépend souvent de la capacité des fournisseurs d’équipements à respecter les délais serrés d’approvisionnement. C’est pourquoi les constructeurs de machines et de chaînes de production doivent aussi être intégrés tôt et en parallèle du processus de définition du MES.
Il peut être tentant de lancer par anticipation le processus d’approvisionnement, surtout avec les problèmes actuels sur la chaîne logistique et les arriérés importants d’équipements chez les fournisseurs clés. Mais cela peut générer des problèmes ayant un impact sur le lancement, surtout pendant le processus de mise en service.
Par exemple, sans des exigences clairement définies pour le MES, vous risquez de recevoir des systèmes manquant de capacités pour les tests qualité, des lignes avec des réseaux de fabrication qui limitent la bonne circulation des informations et une logique de machine qui n’inclut pas les paramètres clés requis pour le bon fonctionnement du système MES, etc. Bien sûr, il existe sans doute des astuces pour résoudre ces problèmes, mais elles prennent toute du temps et augmentent les coûts.