De meilleures connaissances pour optimiser la maintenance
Les variateurs c.a. à maintenance prédictive avancée vous aident à prendre des décisions de maintenance plus réfléchies et plus précises.
Les opérateurs et techniciens peuvent suivre les données de fin de vie heure par heure pour chaque composant critique afin de mieux planifier les tâches de maintenance. Ils peuvent également être avertis par une alarme lorsque des composants critiques atteignent un certain pourcentage de leur durée de vie utile restante prévue. Ils peuvent alors définir un plan de maintenance pour le jour précis où ils remplaceront le composant.
Les variateurs vous permettent également d’apprendre de leurs performances dans l’ensemble de vos installations et de les optimiser.
Vous avez par exemple constaté que les variateurs c.a. fonctionnant dans une unité climatisée ont une espérance de vie plus longue que ceux installés dans une unité qui ne l’est pas. Plus spécifiquement, les roulements du ventilateur de refroidissement du variateur s’usent plus vite dans l’unité plus chaude. Vous pouvez en conclure que prolonger la durée de vie du variateur et réduire la maintenance justifient, sur un plan financier et opérationnel, l’installation de la climatisation dans les unités qui n’en sont pas équipées.
Maintenance prédictive intégrée
L’un des aspects les plus attrayants des variateurs c.a. à maintenance prédictive est que cette fonctionnalité est inhérente à ces équipements. Ils ne nécessitent ni composant complémentaire, ni frais supplémentaires, pour accéder aux données prédictives.
Les données relatives à la durée de vie restante des composants peuvent être consultées directement sur le variateur. Vous avez cependant la possibilité de faire remonter les données dans le logiciel de visualisation de l’usine ou dans le cloud. Vous pouvez ainsi élaborer une stratégie de maintenance prédictive adaptée à la taille et aux besoins de vos activités.
Pour en savoir plus sur les variateurs c.a. à maintenance prédictive, consultez les documents consacrés aux nouveaux variateurs PowerFlex® 755T Allen-Bradley. Ces variateurs utilisent notre technologie brevetée TotalFORCE pour permettre une maintenance prédictive de pointe, et sont conçus pour des applications allant de 10 à 6 000 CV.