Rockwell Automation et Dragos s’associent pour améliorer l’état de préparation à la réponse aux incidents OT
Rockwell Automation et Dragos étendent leur collaboration pour proposer un programme conjoint de réponse aux incidents à honoraires anticipés, qui permet aux entreprises industrielles de se préparer aux cyberincidents, de pouvoir y répondre et reprendre l’activité normale dans les environnements des technologies de la production (OT).
Ce programme offre aux clients un service unifié qui s’appuie à la fois sur l’expertise et l’expérience de Dragos en réponse aux incidents de cybersécurité OT et sur l’expertise dans le domaine OT et en sécurité des réseaux des ingénieurs spécialisés en service après-vente de Rockwell Automation. Cette assistance conjointe procure aux clients industriels la tranquillité d’esprit quant à leur capacité de reprendre très rapidement une activité normale après la survenue d’incidents de cybersécurité.
« Les clients du programme conjoint de réponse aux incidents à honoraires anticipés de Dragos et Rockwell Automation sont fin prêts à tout type de cyberincident OT grâce à la présence d’experts dans le domaine par les deux entreprises les plus performantes de leur secteur, prêts à intervenir immédiatement » explique Michael Bayer, Directeur mondial, portefeuille de services et stratégie commerciale chez Rockwell Automation. « L’association d’intervenants dédiés en cas d’incident sur le système de commande industriel et de ressources locales et mondiales fiables, qui garantissent, dans de nombreux cas, l’installation et le maintien des environnements du client, veillent à ce que les usines de fabrication touchées puissent reprendre la production le plus rapidement possible ».