Passez au mode connecté
Un des plus grands avantages de cette transformation numérique est la plus grande visibilité offerte. Une solution numérique donne accès aux performances de vos équipements électriques en temps réel, pour une prise de décision et une résolution des problèmes accélérées. Avant même le déclenchement d’une alarme, votre personnel peut être alerté d’une défaillance potentielle et lancer le processus de réparation. Ainsi, la défaillance n’aura pas d’impact sur la productivité ou les performances des équipements.
Par ailleurs, la télésurveillance devient possible, pour une meilleure sécurité du personnel. Grâce à un système électrique intégré intelligent, le personnel peut même travailler à partir d’un smartphone et rester à une distance de sécurité des situations potentiellement dangereuses que peuvent provoquer les systèmes d’alimentation.
L’unification fait la force
Des données unifiées en temps réel offrent aussi à votre entreprise la possibilité de comprendre et gérer sa consommation d’électricité.
Ces atouts bouleversent le paysage des systèmes électriques dans les industries lourdes telles que le secteur pétrolier et gazier. Selon une étude du cabinet ARC Advisory Group, 67 % des nouvelles usines mettent en œuvre des appareils intelligents dans leur système électrique global.
Plus votre système électrique comporte d’appareils intelligents, plus vous êtes informé. Pour aller un cran plus loin, vous devriez envisager de combiner vos systèmes électriques et vos systèmes de procédé. L’association des informations propose une solution de commande de procédé et d’alimentation intégrée et plus productive.
Les nouvelles solutions numériques d’alimentation connectent en toute transparence votre système de commande de procédé et vos équipements électriques, et délivrent des informations au sein d’une architecture de réseau unifiée. Grâce au flux d’informations centralisé, les systèmes séparés de commande de procédé et d’alimentation deviennent inutiles. Ainsi, votre entreprise est mieux à même de comprendre et de gérer sa consommation d’électricité.
La solution intelligente
Ces solutions intelligentes permettent d’accéder aux données à partir de n’importe quel dispositif électrique intelligent (IED) et de n’importe quel poste de commande d’opérateur. Le déploiement, la gestion et l’optimisation de ces solutions s’en trouvent facilités. Cette approche réduit aussi significativement les coûts de mise en œuvre d’une solution d’alimentation intelligente. En fait, le déploiement d’une solution d’alimentation intelligente peut diviser par cinq les durées d’ingénierie et le personnel nécessaire à l’installation.
Une raffinerie de pétrole, par exemple, a exploité les données unifiées pour réduire de 27 % les temps d’arrêt liés à des défaillances des équipements et a diminué de 35 % les coûts associés à la maintenance et au dépannage.
Lorsque vos équipements électriques deviennent obsolètes, il ne suffit pas de les remplacer par la dernière version. Les mises à niveau sont l’occasion d’exploiter votre infrastructure existante et de développer votre capital numérique. En intégrant la commande de procédé et d’alimentation électrique, et en passant au numérique, vous ajoutez des fonctionnalités qui seront vite rentabilisées sous la forme de gains de productivité.
Vous souhaitez découvrir toute l’étendue des économies offertes par une solution numérique intelligente ? Utilisez notre calculateur d’économies.