Le concept On-Machine devient l’approche de prédilection des OEM qui desservent un large éventail de secteurs industriels. Grâce aux nouvelles commandes industrielles renforcées, le concept On-Machine offre désormais également une alternative viable pour l’équipement installé dans les impitoyables usines de pneumatiques.
Découvrez l’automate Armor™ GuardLogix® Allen-Bradley® classé IP67et le switch Ethernet industriel ArmorStratix™ 5700 de Rockwell Automation. Pour aider les OEM à rationaliser l’installation et la maintenance, ces composants intègrent également des fonctionnalités permettant de gagner du temps, comme les systèmes de connexion rapide préconfigurés.
Dans l’ensemble du secteur des pneumatiques – des lignes d’extrusion aux presses de vulcanisation, en passant par les machines de confection des pneus – une approche On-Machine est susceptible d’aider les OEM à concevoir, développer et produire l’équipement plus rapidement. Au niveau des utilisateurs finaux, une architecture On-Machine constitue une solution plus simple qui permet d’abaisser le coût total d’exploitation, de l’installation initiale au dépannage et au remplacement des composants.
Voyez comment ce fabricant de machines à confectionner les pneus a utilisé une solution On-Machine pour optimiser la maintenance, diminuer de 20 % le temps de câblage et réduire de 25 % l’encombrement de la machine.
Découvrez également les solutions Rockwell Automation pour les OEM et les fabricants de pneus.
Rédigé en collaboration avec Paolo Butti.
Tire & Rubber Industry Sales Manager, Rockwell Automation