Les entreprises sont confrontées à des pressions croissantes de la part des parties prenantes
Pourquoi est-il essentiel pour une entreprise industrielle durable de prendre rapidement des mesures ? Les secteurs industriels consomment près de 40 % de l’énergie mondiale et produisent plus de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Compte tenu de leur impact, les entreprises industrielles sont sous la pression des principaux intervenants en matière de critères ESG. Les investisseurs incitent les entreprises à prendre des mesures plus agressives pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, tandis que les organismes de réglementation imposent des changements pour garantir que le développement durable est priorisé.
Les entreprises publiques américaines sont confrontées à des changements importants dans le paysage réglementaire ESG suite à la récente règle de la SEC. L’UE est depuis longtemps le leader mondial pour les réglementations en matière de développement durable et continue de définir les objectifs à atteindre par les entreprises.
En Asie-Pacifique, les pays adoptent des règles et directives. Et puis, la transparence dans les produits de développement durable est de plus en plus demandée, en particulier dans les exigences de financement des politiques ESG.
Les tensions géopolitiques modifient également le paysage. La crise énergétique actuelle en Europe, par exemple, crée une instabilité des approvisionnements et des prix énergétiques, ce qui a un impact à la fois sur les entreprises et sur les consommateurs.
Enfin, la pression des clients augmente. Les choix sont davantage dictés par le développement durable. Les consommateurs attendent des entreprises qu’elles opèrent de manière durable et qu’elles proposent des produits fabriqués de manière durable. Dans une étude, 32 % des consommateurs ont indiqué avoir payé beaucoup plus pour un produit ou un service durable.
Principales tendances en matière de développement durable : informations pour les entreprises industrielles
Tendance n° 1 : les technologies émergentes sont indispensables
Les technologies émergentes – l’IA, la robotique, les jumeaux numériques, l’IoT et la RA/RV (Réalité augmentée/Réalité virtuelle) pour n’en citer que quelques-unes – constituent un apport non négociable dans la voie vers une entreprise industrielle plus durable.
Si vous n’explorez pas ou n’utilisez pas déjà cette technologie, vos objectifs en matière de développement durable ne pourront pas être atteints. Pourquoi ? Parce que les technologies émergentes rendent les processus manuels – opérations d’usine, formation de la main-d’œuvre et approvisionnement en matières premières – plus efficaces et efficients et produisent des résultats de haute qualité.
Les entreprises industrielles durables sont d’accord sur le fait qu’il est très important d’adopter des pratiques de fabrication intelligente s’appuyant sur les technologies émergentes. En fait, 85 % d’entre elles ont actuellement investi ou prévoient d’investir dans des technologies de pointe telles que l’IA et l’apprentissage automatique.
Étape
Lancez un petit programme pilote s’appuyant sur une technologie avancée. Par exemple, vous pouvez utiliser un jumeau numérique pour déterminer les modalités d’optimisation des opérations sur une seule chaîne de montage. Vous pouvez également utiliser un outil d’IA pour un équipement afin de repérer les possibilités d’économies d’énergie. Ou encore expérimenter avec des lunettes de réalité augmentée/virtuelle pour former un groupe de télétravailleurs.
En d’autres termes, commencez petit. L’application des technologies émergentes à une initiative ciblée donnera à votre équipe le temps d’apprendre et d’engranger quelques avantages qui garantiront ensuite une plus grande adhésion organisationnelle. Mais veillez à accroître votre recours technologique au fil du temps. Pour devenir une entreprise industrielle durable, il faut faire évoluer l’automatisation et la numérisation de vos processus, de vos opérations, etc.