Visez une plus grande maturité de la sécurité
La maturité de la sécurité est l’association de la culture (les comportements), de la conformité (politique et procédures) et de l’utilisation du capital (technologies). Les études ne cessent de montrer que les fabricants dans les premiers 20 % du classement ont un TRS 5 à 7 % supérieur, 2 à 4 % d’arrêts non planifiés en moins et un taux de blessures plus de deux fois moins élevé que la moyenne, et ils continuent d’accentuer leur avance.
Les meilleures entreprises considèrent la sécurité comme un élément clé de leur démarche d’excellence opérationnelle. Elles utilisent des méthodes de sécurité modernes pour y parvenir. Par exemple, une étude de LNS Research montre que 75 % des entreprises industrielles ont déclaré avoir constaté des améliorations opérationnelles grâce à la mise en œuvre des technologies de sécurité de pointe. Cela explique pourquoi ces entreprises ont aussi déclaré qu’elles sont prêtes à investir dans des machines plus connectées, plus intelligentes et plus sûres.
La maturité de la sécurité est plus une évolution qu’une révolution. Elle consiste à avancer dans l’amélioration de la culture de la sécurité, des procédures et procédés, ainsi que dans l’utilisation de la technologie pour relever le niveau de la productivité et de la sécurité. Elle considère également que la sécurité et la productivité ne sont pas mutuellement exclusives mais complémentaires, et elle agit pour améliorer les deux.
Et vous, que faites-vous pour améliorer la maturité de la sécurité ? Commencez par évaluer votre propre maturité en la matière et à identifier les zones d’amélioration nécessaires pour vos objectifs. Il est crucial d'appréhender votre niveau de performances et les zones d’amélioration pour optimiser la sécurité.