Les fabricants peuvent rationaliser davantage les processus opérationnels et réduire le temps de déploiement avec un nouveau firmware amélioré et une mise à jour des profils complémentaires dans les modules maîtres ArmorBlock 5000® IO-Link Allen-Bradley®.
Les nouvelles fonctionnalités, associées à la capacité On-Machine™, boostent le fonctionnement et les performances des applications dans les environnements industriels exigeants.
Les modules maîtres ArmorBlock 5000 IO-Link offrent les nouveaux atouts suivants :
- Le profil IO-Link générique assure la compatibilité avec une gamme élargie de dispositifs IO-Link et étend ainsi les capacités des machines pour les systèmes d’automatisation existants.
- Le mode Données de process uniquement simplifie davantage l’expérience d’intégration d’IO-Link en transmettant les données spécifiées par le dispositif IO-Link.
- Le téléchargement automatique des fichiers IODD via l’outil d’enregistrement de dispositif IO-Link simplifie les opérations, accélère la configuration et optimise l’efficacité globale.
- La fonctionnalité d’importation/exportation de fichier EDS permet un déploiement de projet plus efficace, avec la possibilité pour les utilisateurs d’appliquer le même fichier EDS sur différentes machines.
- La fonctionnalité de changement de type permet de remplacer un module maître IO-Link par une variante de puissance différente sans reconfiguration du dispositif et du logiciel.
Grâce à ces dernières améliorations, les fabricants peuvent bénéficier d’une flexibilité, d’une efficacité et d’une productivité accrues dans leurs processus d’automatisation. Les modules maîtres ArmorBlock 5000 IO-Link évolués renforceront l’expérience d’intégration Premier Integration, pour une automatisation et une maintenance du système encore plus faciles.
Allen-Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.