Loading
Communiqué de Presse | Avril 8, 2025

Rockwell Automation révolutionne les commandes moteur grâce à son démarreur de moteur électronique M100 plus intelligent et plus sûr

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
M100 electronic motor starter family

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, a annoncé le lancement de son démarreur de moteur électronique M100

, qui permet aux entreprises industrielles de simplifier le câblage des panneaux et de réduire la complexité des composants et de l’ingénierie grâce à des solutions avancées de sécurité fonctionnelle et à des capacités de démarrage plus performantes.  

Les démarreurs de moteur traditionnels de Rockwell Automation constituent une base solide pour des solutions de commande moteur personnalisables, notamment le démarrage, l’arrêt et la protection des moteurs. Fort de cet héritage, le nouveau démarreur de moteur électronique M100 s’intègre parfaitement aux configurations de commandes intelligentes, permettant d’accroître la productivité et de réduire les temps d’arrêt. Solution économique et compacte, il offre un large éventail de fonctionnalités destinées à améliorer les performances dans diverses applications. Le démarreur de moteur M100 intègre notamment la technologie de commutation Point-on-Wave (POW). 

Le nouveau démarreur de moteur électronique M100 permet un montage côte à côte sans déclassement jusqu’à 55 °C, offrant ainsi une grande flexibilité d’installation sans nuire aux performances. Les borniers débrochables, disponibles en versions à vis et push-in, offrent commodité et adaptabilité. Le démarreur de moteur M100 prend également en charge les fonctionnalités de démarrage direct du moteur (DOL), d’inversion et de sécurité dans un même facteur de forme, démontrant ainsi sa flexibilité dans divers scénarios opérationnels.  

« Notre démarreur de moteur électronique M100 représente une avancée significative dans la technologie de démarrage de moteurs et dans la gamme de commandes moteur de Rockwell Automation », déclare Bill Meindl, directeur commercial Composants Industriels chez Rockwell Automation. « Ses fonctionnalités avancées, notamment la technologie de commutation Point-on-Wave, renforcent considérablement la productivité tout en optimisant le précieux espace disponible sur panneau, offrant ainsi une solution performante adaptée aux besoins en constante évolution de l’industrie ». 

Les fonctionnalités embarquées, telles que la protection électronique contre les surcharges, la détection de perte de phase, la surveillance du déséquilibre de phase et la détection des défauts, contribuent à offrir une sécurité complète, faisant du M100 un atout précieux pour les opérations critiques. En outre, avec l’importance croissante de la sécurité fonctionnelle pour les utilisateurs finaux, le M100 vient compléter la gamme de produits de démarrage de moteurs pour inclure désormais des modèles certifiés au niveau de sécurité SIL3, offrant ainsi une plus grande tranquillité d’esprit et assurant le respect de normes de sécurité strictes. 

Pour plus d’informations sur le démarreur de moteur électronique M100, consultez le site Internet de Rockwell Automation

ou contactez votre distributeur.  

Publié 8 avril 2025

À propos de Rockwell Automation


Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial en matière d’automatisation industrielle et de transformation numérique, connecte l’imagination de ses talents avec le potentiel de la technologie afin d’élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie, à la fin de l’exercice 2024, environ 27 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment Rockwell donne vie à la solution Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.

 
 

Contact

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Connexion:
EmailEmail

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Soc... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Le démarreur M100 optimise les commandes moteur Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: