Loading
Communiqué de Presse | Juin 25, 2024

En étendant sa gamme de solutions On-Machine, Rockwell Automation aide les entreprises manufacturières à entrer dans une nouvelle ère pour la conception de machines

L’offre étendue permet de développer des machines simplifiées qui sont opérationnelles plus rapidement, génèrent davantage de valeur et accélèrent la réalisation des objectifs de développement durable.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An image of a black drive and motor at the the left corner. An image of a long, white I/O block on the right, upper corner. A gray image of an Armor PowerFlex drive on the bottom left. An image of an ASEM industrial computer with a colored screen on the bottom right.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE  : ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans l’automatisation industrielle et la transformation numérique, étend son offre de solutions On-Machine™ pour permettre aux entreprises manufacturières de concevoir des machines plus rapidement opérationnelles en production et qui génèrent davantage de valeur d’un bout à l’autre de leur cycle de vie.

Les solutions On-Machine permettent de déployer des architectures de commande décentralisées dans lesquelles les composants d’automatisation sont montés sur site au lieu d’être installés dans d’imposantes armoires électriques. Cette approche facilite l’utilisation de machines modulaires simplifiées qui réduisent à la fois le coût total, l’encombrement et le temps de mise en fonctionnement. En simplifiant l’accès aux composants clés, le personnel de l’usine peut identifier et résoudre les problèmes de façon proactive et ainsi augmenter la durée de fonctionnement du système.

À l’heure où les entreprises sont en quête de nouvelles façons d’accélérer leurs initiatives de développement durable tout en se conformant aux nouvelles règlementations, les solutions On-Machine de Rockwell Automation leur offrent l’occasion de faire un grand bond en avant pour atteindre ces objectifs. En réduisant le câblage jusqu’à 90 % et en limitant, voire en éliminant, les systèmes de régulation de la température, les entreprises peuvent en effet limiter les ressources et l’énergie nécessaires à la fabrication de leurs produits. En outre, les solutions On-Machine permettent de créer des systèmes d’automatisation nettement plus modulaires et évolutifs que les systèmes traditionnels. 

« Les entreprises manufacturières sont confrontées à des tendances de marché qui évoluent rapidement et à des consommateurs qui exigent toujours plus de personnalisation et d’innovation », déclare Joe Azzolina, chef de la gamme de produits Armor PowerFlex chez Rockwell Automation. « Les solutions On-Machine sont moins pénalisées par les contraintes physiques que représentent par exemple les dimensions de l’armoire. En d’autres termes, une conception modulaire est plus facile à réaliser, tandis que les équipementiers et les clients finaux peuvent s’adapter et préparer l’avenir. »

Rockwell Automation propose une large gamme de solutions évolutives basées sur la technologie On-Machine, conçues pour répondre aux besoins rigoureux des applications et générer plus de valeur dans les procédés industriels. Voici quelques-unes des dernières options proposées par les solutions On-Machine :

  •  Les servovariateurs répartis ArmorKinetix offrent les performances élevées de la plateforme Kinetix® 5700 dans un format compact conforme aux normes IP66/67, configurable en tant que variateur proche du moteur ou solution de moteur-variateur intégrée.
  • Les blocs d’E/S ArmorBlock 5000® offrent un indice de protection jusqu’à IP69K, trois variantes d’alimentation, des options de montage flexibles et des ports IO Link pour les environnements difficiles.
  • Les variateurs Armor™ PowerFlex® sont des solutions de commande de moteur à variateur de fréquence On-Machine qui permettant de réaliser des opérations plus intelligentes, plus sûres, mieux sécurisées et plus simples sur réseau Ethernet/IP™ gigabit à double port avec fonctions de sécurité matériel et réseau.
  • Les ordinateurs industriels On-Machine ASEM™ 6300PA permettent de gagner du temps, de l’espace et de réduire les coûts d’installation. Grâce à leur conception sans ventilateur et à leur large plage de températures, ces ordinateurs sont conçus pour fonctionner de manière fiable pendant des années.

Publié 25 juin 2024

À propos de Rockwell Automation


Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial en matière d’automatisation industrielle et de transformation numérique, connecte l’imagination de ses talents avec le potentiel de la technologie afin d’élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie, à la fin de l’exercice 2024, environ 27 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment Rockwell donne vie à la solution Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.


Contact

Mario Martin
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, Rockwell Automation

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Soc... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left On-Machine-Portfolio untermauert neue Ära im Maschinendesign Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: