Créer une alarme de température
Créez une alarme qui vous avertit lorsqu’une valeur de température définie est dépassée.
- Créer une variable d’entrée :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezTemperatureAlarmVariable:
- Créer l’alarme :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmeset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’alarme, sélectionnez et saisissezTemperatureAlarm.
- Configurer l’alarme :
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéVariable d’entréeet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezLimite hautesur75.
- DéfinissezConfirmer automatiquementsurTrue.
- DéfinissezMessagesurTemperature exceeds a safe level!.
- DéfinissezGravitésur3.
Fournir une réponse