Créer une jauge d’accélération et des étiquettes

  1. Créer la jauge de vitesse :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MotorAccelerationPanel
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Jauge circulaire
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      AccelerationGauge
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      Alias
      {Motor}
      Motor
      Acceleration
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  2. Créer l’étiquette de vitesse :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MotorAccelerationPanel
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      AccelerationLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Acceleration
      .
  3. Créer l’étiquette de valeur de vitesse :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MotorAccelerationPanel
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      AccelerationValueLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      Alias
      {Motor}
      Motor
      Acceleration
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.