Créer des objets Moteur
Créez des exemples de données d’objet Moteur permettant de remplir la zone de liste et les jauges.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez et saisissezMotor.
- Ajouter et configurer des variables :
- Dans la partie supérieure dePropriétés, ajoutez deux variables en sélectionnant , puisVariable.
- Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez et saisissez :
- Speed
- Acceleration
- Convertissez l’objet Modèle en type d’objet :
- DansVue de type, double-cliquez surModèle.
- DansVue de projet, faites glisserMotorversVue de type.
- Créer et organiser des instances de l’objet Moteur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez et saisissezMotorObjects.
- DansVue de projet, faites glisserMotorvers le dossierMotorObjects.
- Créez neuf instances de l’objet Moteur en faisant glisserMotorTypedepuis le voletVue de typevers le dossierMotorObjectsdu voletVue de projet.
- Configurer chaque instance de moteur :
- DansVue de projet, sélectionnez un moteur.
- DansPropriétés, définissez les valeurs des propriétésAccelerationetSpeed.Vous pouvez entrer n’importe quelle valeur de type valide.Par exemple, saisissez :PropriétéValeurAcceleration1Speed11
Fournir une réponse