Créer une étiquette
Créez une étiquette permettant d’afficher la température dans un format adapté aux paramètres régionaux d’un utilisateur connecté.
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Créer une variable d’étiquette :
- Dans la partie supérieure dePropriétés, sélectionnez , puis sélectionnezVariable analogique.
- Créez un lien dynamique complexe entre la propriétéVariableAnalogique1et la variableVariableAnalogique1réelle en utilisant .
- DynamicLink
- Configurer
- Créez un lien dynamique complexe entre la propriétéTexteetVariableAnalogique1au moyen d’un formateur de chaîne :
- FormateurDeChaîne1
- {0} {1}
- {0} DynamicLink
- {1} DynamicLink
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse