Créer des variables
Créez une variable qui imite les données brutes reçues d’un automate et une variable analogique qui présente les données de l’automate sous la forme d’unité de température.
- Créer une variable qui imite les données brutes reçues d’un automate :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezFromPLC.
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéFromPLC (Int32)sur60.
- Créer une variable analogique qui présente les données de l’automate sous la forme d’unité de température :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entreAnalogValueet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- En regard du lien dynamique, sélectionnez<Aucun>, puis sélectionnezTempérature : degrés Celsius.
Fournir une réponse