Créer un convertisseur clé-valeur

Créez un convertisseur permettant de modifier les valeurs booléennes en texte localisé.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Convertisseurs
    et sélectionnez
    Nouveau
    Convertisseur clé-valeur
    .
  2. Double-cliquez sur le convertisseur.
  3. Dans le volet central, définissez les valeurs suivantes :
    Clés
    Boolean
    Valeurs
    String
    True
    True
    False
    False
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.