Créer une alarme
Créez une alarme exclusive de niveau qui avertit du dépassement de la température.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmeset sélectionnez .
- DansPropriétés, définissezLimite hautesur60.
- DéfinissezConfirmer automatiquementsurTrue
- DéfinissezMessagesurMaximum temperature exceeded
- Créez un lien dynamique entreVariable d’entréeet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse