Configurer l’adresse IP du broker de messages
Vous définissez l’adresse IP du broker de messages en créant une variable.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierModèleet sélectionnez .
- DansVue de projet, passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezBrokerIpAddress.
- DansPropriétés, sélectionnezInt32et sélectionnezString.
- Dans la valeur de la propriétéBrokerIpAddress, saisissez l’adresse IP du broker MQTT.À des fins de test, vous pouvez entrertest.mosquitto.org.
Fournir une réponse