Créer des objets localisés
Développez un NetLogic de conception qui crée une étiquette contenant du texte localisé.
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
CreateLocalizedObjects.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surCreateLocalizedLabelet sélectionnezExécuter Method1.L’étiquette localiséeMyLabelNameapparaît sousMainWindow (type).
- Enregistrez le projet.
Fournir une réponse