Créer l’interface de la page de connexion
Créez un panneau masqué, un formulaire de connexion et un chargeur de panneau.
- Ajouter un panneau masqué qui sera visible après une connexion réussie :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez et saisissezHiddenPanel.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau et sélectionnez.
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezHiddenContent.
- DansPropriétés, définissezTextesurHidden content.
- (Facultatif) Organisez les éléments de l’interface du panneau masqué :
- DansVue de projet, double-cliquez surHiddenPanel.L’éditeur s’ouvre dans un onglet distinct.
- Dans le volet central, organisez les éléments de l’interface. Consultez la rubrique Objets graphiques et de disposition.
- Ajouter le formulaire de connexion :
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- Dans la liste supérieure deBibliothèques, sélectionnezWidgets.
- Dans la liste inférieure, faites glisser leFormulaire de connexionvers le dossierInterface utilisateurdansVue de projet.
- SélectionnezFermer.
- Configurer le formulaire de connexion :
- Passez le curseur de la souris surFormulaire de connexionet sélectionnezVerrouiller
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surFormulaireDeConnexionet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le NetLogic, sélectionnez et saisissezLoginFormNetLogic.
- Dans la partie supérieure dePropriétés, sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezPanel.
- En regard de la variablePanneau, sélectionnezInt32et sélectionnezNodeId.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- Créez un lien dynamique entre la variablePanneauet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Dans la partie supérieure dePropriétés, sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezMessage.
- En regard de la variablePanneau, sélectionnezInt32et sélectionnezString.
- Retirez la valeur de la variableMessage.La valeur de la variable est vide.
- Ajouter un chargeur de panneau :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entre la variablePanneauet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse