Intégrer NetLogic avec l’interface

Configurez les éléments de l'interface pour afficher le panneau masqué uniquement si un utilisateur est connecté.
  1. Configurer le bouton de connexion :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      LoginButton
      .
    2. Dans
      Événements
      , double-cliquez sur la valeur du champ de la
      Méthode
      PerformLogin
      et sélectionnez
      ProjectName
      Interface utilisateur
      FormulaireDeConnexion (type)
      LoginFormNetLogic
      Connexion
      .
    3. Sous
      InputArguments
      , créez des liens dynamiques entre :
      • username
        et
        ProjectName
        Interface utilisateur
        FormulaireDeConnexion (type)
        Username
        ValeurSélectionnée
        .
      • password
        et
        ProjectName
        Interface utilisateur
        FormulaireDeConnexion (type)
        Password
        Texte
        .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. En regard de la
      Méthode
      SetOutputMessage
      , sélectionnez
      Supprimer
      .
  2. Ajouter et configurer l'étiquette de message :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      FormulaireDeConnexion
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MessageLabel
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      Formulaire de connexion (type)
      LoginFormNetLogic
      Message
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      LoginFormOutputMessage
      , sélectionnez
      Supprimer
      et sélectionnez
      Supprimer
      .
  3. Configurer les utilisateurs :
    1. Ajoutez un utilisateur
      Admin
      et définissez le mot de passe sur
      Admin
      .
      Consultez la rubrique Ajouter un utilisateur.
    2. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      FormulaireDeConnexion (type)
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Utilisateurs
      et le dossier
      Utilisateurs
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  4. Ajouter et configurer le bouton de déconnexion :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Logout
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Logout
    4. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Commandes
      CommandesPrincipales
      ChangeUser
      .
    5. Sous
      Arguments d’entrée
      , définissez
      Username
      sur
      User
      .
    6. En regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Chargeurs de panneau
      {ChargeurDePanneau1}
      ChargeurDePanneau1
      ChangePanel
      .
    7. Sous
      Arguments d’entrée
      , créez un lien dynamique entre
      NewPanel
      et
      Interface utilisateur
      FormulaireDeConnexion (type)
      .
  5. Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.