Créer des boutons pour déclencher des méthodes

Créez des boutons qui déclenchent des méthodes NetLogic personnalisées.
  1. Créer le bouton d’exportation :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ExportButton
      .
  2. Configurer le bouton d’exportation :
    1. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Export Data
      .
    2. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      ProjectName
      NetLogic
      ExportTableData
      ExportCSV
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      tableNodeId
      et
      ProjectName
      Stockages de données
      Stockage1
      Tables
      Table1
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Créer le bouton de génération de données :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      GenerateDataButton
      .
  4. Configurer le bouton de génération de données :
    1. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Generate Data
      .
    2. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      ProjectName
      Stockages de données
      Stockage1
      GenerateRandomData
      InsertRandomValues
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.