Créer une base de données
Vous devez ajouter une table au stockage de données avant de commencer à l’interroger.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surStockages de données, puis sélectionnezBase de données intégréeouBase de données ODBC.
- DansPropriétés, en regard deTables, sélectionnez.
- Ajouter trois colonnes de table avec les types de données Int16, Int32 et Float :
- Sous la table créée, en regard deColonnes, sélectionnez.
- En regard de la colonne, sélectionnezBaseDataTypeet sélectionnezInt16.
- En regard deColonnes, sélectionnez.
- En regard de la colonne, sélectionnezBaseDataTypeet sélectionnezInt32.
- En regard deColonnes, sélectionnez.
- En regard de la colonne, sélectionnezBaseDataTypeet sélectionnezFloat.
Fournir une réponse