Créer un objet Moteur
Créez un objet Moteur et une configuration de moteur à utiliser dans une recette.
- Créer un objet Moteur
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez et saisissezMotor
- Ajouter et configurer des variables :
- Dans la partie supérieure dePropriétés, ajoutez deux variables en sélectionnant , puisVariable.
- Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez et saisissez :
- Speed
- Acceleration
- Créer un objet de configuration de moteur
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMotoret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez et saisissezConfiguration
- Ajouter et configurer des variables :
- Dans la partie supérieure dePropriétés, ajoutez trois variables en sélectionnant , puisVariable.
- Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez et saisissez :
- MaxRevolutionsPerMinute
- MaxThrottle
- MinThrottle
Fournir une réponse