Créer un formulaire de connexion

Créez une interface qui permet de se connecter.
  1. Ajoutez un widget préconfiguré (type) :
    1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
      Bibliothèques de modèles
      .
    2. Dans
      Bibliothèques
      , recherchez
      Login form
      .
    3. Sous
      Composants
      , faites glisser le
      formulaire de connexion
      dans le dossier
      Interface utilisateur
      du volet
      Vue de projet
      .
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    FormulaireDeConnexion1
    Formulaire de connexion
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Utilisateurs
    et
    ProjectName
    Sécurité
    Utilisateurs
    DomainUsers
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.