Créer un objet contextuel pour la boîte de dialogue
Un objet contextuel vous permet de réutiliser le même type de boîte de dialogue dans différents volets et à des fins différentes.
- Créez l’objet contextuel :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez et saisissezConfirmationDialogContext.
- Convertissez l’objet contextuel en type d’objet :
- DansVue de type, double-cliquez surInterface utilisateur.
- DansVue de projet, faites glisserConfirmationDialogContextdans le voletVue de type.DansVue de projet,ConfirmationDIalogContextType (type)s’affiche.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surConfirmationDialogContextet sélectionnezSupprimer.
- Configurez le type d’objet contextuel :
- DansVue de projet, sélectionnezConfirmationDialogContextType (type).
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnez et sélectionnezVariable.
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez et saisissezMessage.
- SélectionnezInt32, puis sélectionnezLocalizedText.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- Retirez la valeur de la variableMessage.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surConfirmationDialogContextType (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnez et saisissezOnConfirm.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surConfirmationDialogContextType (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnez et saisissezOnCancel.
Fournir une réponse