- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Créer des panneaux
Créez un panneau de navigation permettant de basculer entre deux autres panneaux.
- Créer un SavePanel (type) :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnezet saisissezSavePanel.
- Créer un ValuePanel (type) :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnezet saisissezValuePanel.
- Créer un PanneauDeNavigation :Un panneau de navigation vous permet de basculer entre différents panneaux.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, sousPanneau1, créez un lien dynamique entre la propriétéPanneauet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DansPropriétés, en regard dePanneaux, sélectionnez.
- DansPropriétés, sousPanneau2, créez un lien dynamique entre la propriétéPanneauet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse